This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5121:WEBENCH 上发生意外错误(24Vin 42V5Aout)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/592168/webench-tools-lm5121-unexpected-error-happen-on-the-webench-24vin-42v5aout

器件型号:LM5121

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的专家:

我想在24Vin 42V5Aout 时使用 WEBENCH LM5121、但会发生错误。

这种情况足以使 LM5121正常运行。

同时、仿真在22-26V 输入电压42V5Aout 条件下完成。

e2e.ti.com/.../LM5121-24Vin-42Vout-5A-webench_5F00_esim_5F00_1198841_5F00_459_5F00_1_5F00_810565538.pdf

此条件与上面的技术条件相同。

我想有一个错误、您能改进吗?

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    我再现了您的问题、能够在22V-26V 输入电压范围内创建设计、但无法直接在24V 下创建设计。 我需要更深入地了解并解决此问题。 感谢您报告观察结果!

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Amod

    感谢你的答复。

    我了解当前的情况。

    我希望能够解决这个问题、LM5121是一款出色的升压控制器。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们已修复了该 WEBENCH 模型的 FET 结温问题。

    请再次尝试创建设计。 如果您有任何反馈、请告知我们。

     

    此致

    Raghav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Raghavendra

    感谢您的回复和修改。

    我确认设计工作正常。

    我感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一