This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR14050SEVM:Webench 或 Tina 预配置电路

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/591834/webench-tools-lmr14050sevm-webench-or-tina-pre-configured-circuit

器件型号:LMR14050SEVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想知道 TI 是否构建了基于 LMR14050SEVM 评估模块(EVM)的 Webench 或 Tina 电路(仿真器网络表/输入板)、并且用户可以将其作为设计的起点进行加载。  这将消除错误并加快我的设计速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    LMR14050S 有一个 PSPICE 模型、该模型被配置为 EVM。  此外 、在 WEBENCH 中、您可以从输入电压、输出电压、负载和 FSW 的 EVM 条件开始、这将为您提供靠近 EVM 原理图的原理图。 从这里、您可以简单地更改组件以匹配 EVM、并根据需要将其导出到 TINA。

    此致、

    Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Lakshmi。  还有两个问题:

    1.当您说"有一个用于 LMR14050S 的 PSPICE 模型被配置为 EVM。"     
        您的意思是它包含 EVM 的所有组件(例如、用户指南的 BOM 第6页)
        还是仅适用于 LMR14050S 集成电路的模型

    2.您引用的模型(作为链接)在 TINA 中工作还是仅在 WEBENCH 中工作?

    此致、
    Chris