This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS61170:器件无法使用,则可以使用-Q1版本

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, TPS61170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/591503/webench-tools-tps61170-device-cannot-be-used-then-the--q1-version-can-be-used

器件型号:TPS61170

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好 Webench 团队。

我正在尝试从 TPS61170产品文件夹中的 Webench 运行设计。
输入电压5V、输出电压36V 5mA。

Webench 打开。
表示无法使用此器件创建设计。


但是、如果我在弹出的框上单击"确定"、然后单击"重新计算"、而不更改参数、则会显示可用器件的列表。
其中一个是 TPS61170-Q1、它与 TPS61170器件相同、但通过了自动认证。
我可以单击 Q1器件、获取完整的设计。

如果设计能够与 Q1配合使用、我认为它应该能够与标准器件配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED、

    TPS61170/-Q1环路和效率模型可能无法在非常轻的负载下正常工作、这与您指定的值类似、因为没有为这些器件建模 DCM 运行模式。 不过、TPS61170-Q1的设计可以代替您说过的 TPS61170、但 Rcomp 和 Ccomp 值除外(因为它们被设计成器件在 CCM 下工作、而实际上是在 DCM 下工作) 我将研究无法同时在 TPS61170上创建设计的原因。 它很可能与环路补偿问题有关。 我还将记下我们最终如何修复环路模型、以包括 CCM/DCM 运行模式、这也有助于补偿设计。 感谢您的回复!

    此致、

    模块