This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM25085:使用零初始值时的 LM25085收敛错误

Guru**** 2579215 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3409, LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/592001/tina-spice-lm25085-lm25085-convergence-error-while-using-zero-initial-values

器件型号:LM25085
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM3409

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我已经从 Webench 下载了用于 Tina 的 LM25085仿真模型、如果我使用"计算工作点"进行瞬态分析、该模型可以正常工作、但如果我使用"零初始值"、我将得到收敛错误。 问题是我想将 LM25085和 LM3409模型结合使用、但后面的模型无法使用"计算工作点"。

要使 LM25085在零初始值下工作、我必须接触哪些分析参数?

TIA
 Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼努埃尔

    您能否与我们共享 TSC 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我已附上 LM25085的 TSC 文件、但正如前面所说的、这只是 Webench 的导出:

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4914365_5F00_13.tsc

    因此、即使在这个未修改的版本中、由于收敛错误、我也无法执行初始值为零的分析。

    此致、
      Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼努埃尔

    您能否尝试组合整个电路并查看是否出现错误? 如果您这样做、请将该 TSC 文件发送给我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    有一种替代解决方案。  

    我在 下面更改了 LM3409的"分析参数"、它用于"计算工作点"。 后来、我复制了 LM3409.TSC 中 LM25085的原理图、现在仿真运行"计算工作点"。 请尝试此示例。

    此致、

    Bhushane2e.ti.com/.../snvm421.TSC