This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CC2640R2F:用于在 Altium 中进行仿真的 SPICE 模型

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/585720/tina-spice-cc2640r2f-spice-model-to-simulate-in-altium

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我们在新产品中使用 CC2640R2F。 我想申请在 Altium Designer 中仿真 CC2640R2F 的 SPICE 模型。 我在下面的链接中找不到模型。 请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pragash、

    CC2640R2F 没有 Spice 模型。 我假设您要仿真模拟接口吗? 您能否分享更多详细信息?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是微处理器仿真器仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Frederik、
    SPICE 用于模拟模拟行为。
    我从未听说过将 Spice 用于仿真器仿真。
    如果您以前看过、请提供一个示例吗?
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我同意。

    我们没有适用于 MCU 的任何仿真模型。

    此致、
    Fredrik