This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10950:PMP10950

Guru**** 2583155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/591194/pmp10950-pmp10950

器件型号:PMP10950

我将尝试设计此参考设计。 我搜索了该参考设计所需的所有组件、但我找不到采用 schmatic 编码的 T501、 86H-15015A 器件型号变压器、任何购物网站、我都找不到任何有关该收发器的技术文档。 您希望帮助我解决这种情况吗?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须直接联系制造商获取变压器的数据表、有时他们在网站上、但在许多情况下、您必须通过电子邮件或销售办事处向他们索要。

    您可以在 PMP10950参考设计页面的物料清单(BOM)文件中找到 T501的器件型号和制造商:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。 我懂你。 我还向制造商发送了一封电子邮件。 我尚未从他们那里得到任何答复。 您是否有关于变压器的任何信息?