This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53355:5V 输出电压的分压电阻很奇怪

Guru**** 2580155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/591798/webench-tools-tps53355-divider-resistor-for-vout-5v-is-strange

器件型号:TPS53355

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用了 TPS53355 webench ti 仿真 Vin = 11~13V、Vout =5V Iout =19A 条件、

但 Rfbt 和 Rfbb 为62k 和10k、似乎只有4.32V 输出、我们在实际电路板中测试的输出也是4.3V、

为什么 webench 显示的 Rfbt 只有62k? 出什么问题了吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您回答正确、Webench 中有一个错误。  我将通知 Webench 团队更正此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    您是否在实际电路板中使用了纹波注入电路? 这也将对 FB 节点产生影响、并对 FB 电阻器进行调整以将其考虑在内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是说 RR/Cr/CAC? 但它会影响 Vout 设置?

    谢谢!
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 您可以查看数据表第24页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

         Nikhil 的帖子回答了反馈电阻器值为何的问题。 如果您在数据表中应用等式14、则可以在该主题上展开更多内容

     

    在当前设计条件下、您会得到 Vvfb ~= 0.69。 假设 R1 = 62k、R2 = 10k、现在将 Vfb 插入公式15:

    求解 Vout 可得到:Vout ~= 4.9

    最棒的

    Marcos