This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01053:此参考设计的任何原理图或 PCB .pdf 文件?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA625, ADS9120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/586951/tida-01053-any-schematics-or-pcb-pdf-files-for-this-reference-design

器件型号:TIDA-01053
主题中讨论的其他器件:ADS9120、REF6050、OPA625I 希望为 ADS9120设计一个高精度、高动态范围的 ADC 前端、使用 OPA625和 REF6050、01053就在这里。 但没有任何有关原理图或 PCB 文件的 pdf 文件可用。 您能否提供这些文件或将其公开?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信在您创建此帖子时、这些文件可能不可用、但是、看起来它们现在可用、您可以在 "技术文档"下查看 TI 设计文件夹: