This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于 TIDEP0076 AM572x 的 DLP 校准演示:错误:CARLIBRATITION_PARAMETERINS_MODEL SIZE =缺失

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0076

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/589605/tidep0076-am572x-based-dlp-calibration-demo-error-carlibration_parameters_model_size_missing

主题中讨论的其他器件:TIDEP0076

我按照 TIDEP0076指南操作、当我进入 DLP 校准时、遇到错误:CARLIBRATITION_PARAMETERINS_MODEL SIZE _MISSIDE。

似乎我没有生成 校准/相机图像/相机校准板.bmp。
下面是我所执行的步骤:

1./DLP_LIGHTCARFTER

选项2:准备 DLP LightCrafter 4500

3.选项3:准备系统进行校准和扫描

4.选项1:生成摄像机校准板并输入特征测量。

然后我遇到该误差。

如果有人能告诉我原因?a

我按照 TIDEP0076指南操作、当我进入 DLP 校准时、遇到错误:CARLIBRATITION_PARAMETERINS_MODEL SIZE _MISSIDE。

似乎我没有生成 校准/相机图像/相机校准板.bmp。
下面是我所执行的步骤:

1./DLP_LIGHTCARFTER

选项2:准备 DLP LightCrafter 4500

3.选项3:准备系统进行校准和扫描

4.选项1:生成摄像机校准板并输入特征测量。

然后我遇到该误差。

如果有人能告诉我为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的许斌:

    我认为您必须首先执行选项1。 生成校准板并输入特征测量值、然后执行选项2和3。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为正确的步骤就是我在 TIDEP0076中读过的步骤。当然、我尝试前面提到的步骤、但我遇到了相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的许斌:

    您在该设计中使用哪种类型的摄像头?

    保罗