This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108DQSR

Guru**** 2569065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/590102/txb0108-txb0108dqsr

器件型号:TXB0108

您好!

我一直在´ve TXB0108DQSR 寻找3D 模型(.step) 。 您能帮我解决这个问题吗?

此致、

Marcio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcio、

    我已通知将很快与您联系的相应工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marcio,

    可用的 TI 模型将列在产品文件夹的工具和软件选项卡下、我们提供了用于 TXB 的 IBIS 和 HSpice 模型。

    我以前没有遇到过3D 模型。 3D 模型的用例是什么?

    如果该线程有任何输入,我可以将其移到建模论坛中。 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    n´t 您发送给我的链接中有很多3D 模型、但我找不到 DQS (USON-20)封装。 其用途是在 PCB 板上实现更好的 IC 可视化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcio、

    我已将该帖子移至仿真和建模论坛、以获得更好的支持。
    此软件包可能存在3D 模型,也可能不存在3D 模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcio、

     这是请求的步骤模型。  感谢您的耐心等待。

    e2e.ti.com/.../DQS0020A.zip

    此致、

    Oliver