This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00089:需要2.1安条形音箱设计、集成和终端开发方面的帮助。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/590588/tida-00089-need-help-with-2-1-amp-soundbar-design-integration-and-end-development

器件型号:TIDA-00089

你好

我是来自位于印度的新泽西州技术公司的 Vikram。

我需要2.1安的指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Vikram! 我们的 SB 参考设计位于 :www.ti.com/.../tida-00089 。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    它是可以立即使用的完整设计、还是需要任何集成才能用作最终产品。

    我们是一家新公司、非常感谢您的帮助和指导。

    此致

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Vikram! 它不是您可以使用的硬件、而是包含所有原理图、设计和测试文件的参考设计、您可以下载这些文件。 我们确实根据这些设计文件构建了一个原始电路板、但这只是为了支持测试数据的生成。 谢谢、Jeff