This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:我们是否有用于 sn74lvc1g32、sn74ahc1g86、sn74lvc2g04和 sn74lvc2g74等芯片的未加密 HSpice 模型?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LVC1G32, SN74LVC2G74, SN74LVC2G04, SN74AHC1G86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/591223/tina-spice-do-we-have-the-unencrypted-hspice-model-for-the-chips-like-sn74lvc1g32-sn74ahc1g86-sn74lvc2g04-and-sn74lvc2g74

主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74LVC1G32SN74LVC2G74SN74LVC2G04SN74AHC1G86

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

朋友们、您好!

    我 从我们的网站下载这些芯片的 HSPICE 和 IBIS 模型。 但是,我无法将它们安装到 SIMetrix 中。 我发送电子邮件询问 simplis 的员工。 他们告诉我、这些模型是加密的。 对于 sn74lvc1g32、sn74ahc1g86、sn74lvc2g04和 sn74lvc2g74等芯片、我们是否有未加密芯片?  

   我期待你的答复。

   祝你一切顺利、

   露西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    未加密的 HSpice 模型可能根据 NDA 或 DSUA 提供。 请告诉我、您对此是否正常。

    谢谢、
    JC