This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLE2024-Q1:关于 PSpice 模型

Guru**** 2580165 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLE2024-Q1, TLE2024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/590839/tina-spice-tle2024-q1-about-pspice-model

器件型号:TLE2024-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITLE2024

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

请告诉我以下关于 TLE2024-Q1 PSPICE 模型的两点。

μ ①This 器件为4通道运算放大器、但下载的数据为1通道运算放大器

我认为该型号仅为单通道取件、对吗?

②When 解压缩此 zip 文件、这些文件如下所示。

这些文件有何区别?

 ・TLE2024.5_1

 ・TLE2024.5_2

 ・TLE2024.301

 ・TLE2024.302

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、
    请查阅模型下载随附的 readme.txt 文件。
    这解释了模型之间的差异。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jorn-San

    感谢你的答复。
    关于 readme.txt、"Level 1"和"Level 2"有何区别?
    请告诉我有关问题①的信息。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    TLE2024模型创建于1990年、因此非常老旧。
    不明显 、它们用于支持哪些参数和功能、我们 没有关于模型原始目标的任何剩余记录

    我想2级模型只是要比1级模型更详细。
    2级模型的组件和节点比1级模型多约25%。
    根据额外的2级组件的名称、原始设计人员可能希望使用2级模型来支持共模行为和电源抑制。
    但这只是一个猜测。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John