This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54620:TPS54620 WEBENCH 模块错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/590769/webench-tools-tps54620-tps54620-webench-module-error

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好  

我使用 WEBENCH 来仿真 TPS54620 通过 Vin 启动。 原理图 和 组件参数  是相同的。  

但我发现仿真结果与数据表中的波形不同。

此图片位于 TPS54620的数据表中

这是模拟原理图 。

这张图片是 EN 引脚 仿真结果。 很显然、它是错误的。

和输出电压结果是与数据表的差异。

我使用 TINA 验证了这一点。  TINA 仿真与数据表相同、与 WEBENCH 不同。

因此、我认为 TPS54620的 WEBENCH 模块有一些错误。

请给我一些答复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中显示的测量 SS 时间约为4ms、这与计算值一致。 我将把它移到 Webench 论坛、看看他们对该模型的评价。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享您的 WEBENCH 设计? 请进行公开共享。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 WEBENCH 设计
    webench.ti.com/.../SDP.cgi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们可能已经放宽了 WEBENCH 中的仿真参数、以便在合理的时间内运行仿真。 它仍然提供总体合理的结果(~4ms 软启动时间)、这正是我们要在这里展示的结果。 您所看到的是一开始的间隔时间非常短、与预期的3.3V 输出电压相比、电压非常小。 如果您想这样做详细分析、最好在 TINA-TI 中使用独立模型、在该模型中、您可以更好地控制仿真的仿真参数和精度(尽管以牺牲仿真时间为代价)。