This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:TINA TI 图表窗口和轴缩放、X 轴上限

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/590420/tina-spice-tina-ti-diagram-window-and-axis-scaling-x-axis-upper-limit

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我似乎无法使 X 轴缩放至我想要的值。  如果我运行具有100us 3.5V 峰值三角波的仿真、并将分析模式设置为瞬态、结束时间为102uS、则图表窗口将绘制一个1ms X 轴。

如果我双击 X 轴并将上限更改为100u、则会将轴更改为100us、但如果我尝试介于100和109us 之间的任何值、则不会出现任何情况、并保持在1ms 的最大上限。

如果我键入110us、则会将轴更改为200us。

我真的不明白这件事发生了什么、也不知道如何使它达到我想要的效果。  有人有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、

    当您尝试更改轴刻度时、您是否可以取消选中"圆轴刻度"按钮。 如果这不起作用、请共享您的 TSC 文件、以便我们可以查看它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil。  非常简单的解决方案。  目前为止工作得很好。  如果有任何变化、我将进行更新!

    -Erik