This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMV341-Q1:是否有 SPICE 模型?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMV341, LMV342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/590645/tina-spice-lmv341-q1-is-there-spice-model

器件型号:LMV341-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMV341LMV342

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的所有人:

此器件是否具有 SPICE 模型(*。LIB 或*。OLB)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、

    产品文件夹中没有-Q1器件的 PSpice 模型、但 TINA-TI 中内置了 LMV342器件的 TINA-TI 模型(LMV341的双版本)。

    以下是 TINA-TI 使用的.lib 文件:

    e2e.ti.com/.../LMV342.lib

    您始终可以使用 PSpice 工具(Cadence OrCAD)中的模型编辑器从.lib 文件生成.olb 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山本-圣、

    我想补充一点、LMV342型号非常接近 Q1版本、但以下情况除外:

    1) 1) VCM 为2.7V 至5.5V、而不是2.5V 至2.7V
    2) 2)实际的 Q1器件具有更好的 CMRR、噪声和 Vos。
    3) 3)模型的 IB 较差。

    不过、您当然可以使用上述模型进行许多仿真。

    谢谢、
    Pete