This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74LVC1G32:需要此芯片的 SPICE 模型

Guru**** 2580785 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/590568/tina-spice-sn74lvc1g32-need-the-spice-model-for-this-chip

器件型号:SN74LVC1G32
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

朋友们、您好!

   我找不到该芯片的 Spice 模型。 如果有人有、请给我一个。 我将不胜感激。

祝你一切顺利、

露西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    请在以下链接中找到 HSpice 模型-

    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    Bhushan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    该工具软件是"DM388 DaVinci 数字媒体处理器评估模块"、它不是 SN74LVC1G32的 Spice 模型、可以安装和仿真。

    我期待你的答复。

    祝你一切顺利、

    露西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lucy、

    该页面上有一个"模型"链接、可将您转至模型所在页面的底部。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉没有注意到这一点。 感谢您的提醒。
    祝你一切顺利、
    露西