This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3478Q-Q1:LM3478

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/590118/tina-spice-lm3478q-q1-lm3478

器件型号:LM3478Q-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM3478

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试导入 LM3478 PSpice 模型、但在创建宏的过程中、它中止、并显示以下消息:

请告诉我、我的错在哪里? 谢谢

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matteo、

    您的错误消息未出现。 您可以再次发布吗? 此外、您是否使用最新版本的 TINA-TI? 它有几项改进,以满足模型进口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、

    请将.SUBCKT 语句从

    .SUBCKT LM3474_TRANS AGND COMP DR FA_SD FB Isen PGND VIN

    至:

    .SUBCKT LM3478_TRANS AGND COMP DR FA_SD FB Isen PGND VIN 参数:SS=0

    稳态参数添加到 PSpice 参考设计中、未加密的 PSpice 模型中缺少该参数。

    我认为这将纠正错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matteo、

    LM3478 PSpice 模型已更新、在.SUBCKT 中包含 SS 参数。 现在、您可以将其用于您的仿真。

    谢谢、
    Krithika