This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00509:LDC1314电感式键盘 GUI 和固件安装程序

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/589459/tida-00509-ldc1314-inductive-keypad-gui-and-firmware-installer

器件型号:TIDA-00509
主题中讨论的其他器件:LDC1314

尊敬的团队:

您能否在 TI.com 上刷新"LDC1314电感式键盘 GUI 和固件安装程序"的链接?

目前 、TI.com 主页的 URL (www.ti.com/.../tidca92)链接。

谢谢、此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Basil、

    我尝试了该链接、它首先进入"美国 政府出口审批:"表格、必须先填写、然后才能下载软件。
    请重试。 如果不起作用、则提供结果的屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    现在它在工作。
    非常感谢您的支持。

    此致、
    B