This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS564201:找不到 Spice 模型

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS564201, DRV2605L, DRV8601, LP2981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/589724/tina-spice-tps564201-cannot-find-spice-models

器件型号:TPS564201
主题中讨论的其他器件:Tina-TIDRV2605LDRV8601LP2981

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在 TINA-TI 中找不到以下组件、

TPS564201

DRV2605l

DRV8601

LP2981-33

我甚至找不到他们的 SPICE 模型导入到 TINA-TI 中

请建议我如何在仿真器中获取这些组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    我们目前没有用于 DRV26051、DRV8601或 LP2981的 PSpice 模型。 我们有一个 TPS564201的 PSpice 模型、TINA-TI 原理图可从 WEBENCH 中导出。 只需在 WEBENCH 中创建您的设计、然后单击仿真导出按钮并选择 TINA-TI。