This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:仿真无源电路时的视在误差。

Guru**** 2580145 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/589463/tina-spice-apparent-error-in-simulating-a-passive-circuit

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在模拟高压差分探头的无源电路。 该电路由电阻器、接地层的分布电容、负载的输入电容和微调电容的微调电容器以及负载的输入电容组成。 从信号源到负载的直流路径仅包含值为125k 的串联电阻和一个负载电阻为5k 的串联电阻。 因此、没有增益、也没有任何类型的分流电阻器。 一个电容器与每个电阻器并联、并且电阻器之间的每个连接都有一个接地电容器。

当我运行交流分析并选择"AC Transfer Characteristic"时、我选择从1Hz 到100GHz 的频率扫描。

令我惊讶的是、当 TINA-TI 模拟电路时、它报告从1Hz 到1MHz 的增益为-37.6dB。 但是、手工计算的增益实际上为-40.08dB、因为四个125k 串联电阻器的总电流为500k、它们馈入一个5k 的负载电阻器、因此结果是一个5k/505k 分压器、其直流增益为-40.8dB。  电容器没有任何作用、因为它们具有低 pF 范围内的值、并且扫描低端的频率太低。

这里出了什么问题? 如果您告诉我如何将.tsc 文件提供给您、我可以向您提供它。

此致、

Peter