This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54620:无法找到波特图/相位裕度分析工具或图形

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/589877/webench-tools-tps54620-unable-to-find-bode-plot-phase-margin-analysis-tool-or-graph

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尝试修改现有 TPS54620以添加遥感功能、并首次使用 WEBENCH 设计器。 我可以得到电压波形、但无法确定如何进行稳定性分析。  我只有一个图标:新建、编辑、BOM、SIM、导出、 仿真导出、共享设计帮助。  选择"Sim"不会显示任何其他菜单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    在 SIM 下、您应该会看到"Bode Plot Sim"选项。 另请查看 Re-Comp 按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不会在您编辑原理图并添加电容器后出现它。 如前所述、一旦您开始编辑原理图、就无法返回到显示这些其他选项的屏幕。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、使用自由格式编辑后、我们无法知道它是什么电路、因此之后不支持波特图平均值模型。 对于此类情况、请改为使用网络上的 TINA-TI 均值模型。 有一个参考设计示例、您可以将其用作起点并从此处开始修改。