This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TL081:缺少偏移引脚

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL081, TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/589587/tina-spice-tl081-offset-pins-are-missing

器件型号:TL081
主题中讨论的其他器件:TINA-TITL082

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我发现了一个严重的问题。 我尝试使用具有偏移的 TL081放大器、但 Spice 未明确定义。  请了解以下内容:

http://www.ti.com/general/docs/datasheetdiagram.tsp?genericPartNumber=TL081&diagramId=SLOS081I

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl081.pdf
您可以清楚地看到偏移 N1和偏移 N2在引脚1和引脚5上有效。

是否有人建议(或分步式教程)如何使其在仿真中正常工作?

提前感谢、
Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TL082 (不带失调电压引脚)和 TL081似乎共享相同的模型、也没有失调电压引脚。 这种模式是1989年完成的,因此我们不再有记录说明为什么这样做。
    最可能的原因是、对真实 TL081失调电压行为进行建模是不切实际的、因为这取决于制造和组装过程中的变化。
    作为权变措施、您可以使用反相或同相引脚上的外部直流电压源来调整模型的输出偏移、但其行为可能与实际 TL081不同。
    此致、
    John