This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:已选择 Lowpass 仿真#39;t run

Guru**** 2584565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/586293/webench-tools-lowpass-simulation-dosen-t-run

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 Sirs:

我正在使用您的 WebBench 设计低通滤波器。 通常情况下、一切正常、但今天我无法开始设计仿真。

在线工具是否存在任何问题?

我正在使用 Windows 7 (64位)系统上的 Adobe Flashplayer 25.0与 Firefox 52.0.x 一起工作。

非常感谢您的回答。

此致
Manfred Neumann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manfred、
    我们将对此进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也尝试将 Webench 用于 LPF。 我正在尝试关注 Bonnie Bakers 的视频。 正如 Manfred 所说的、我可以运行 webench 直到 sim 的位置、但一旦我单击 SIM 按钮、我就不会获得自动加载。 它会进入 SIM 屏幕、显示:

    步骤1选择仿真类型闭环频率响应设计:X

    我说的是设计5、但问题是、无论我在单击下拉菜单时做什么、然后选择其他没有发生的事情。 整个屏幕为白色。

    我已经尝试过 Chrome 和 IE、并添加了、删除了已更改的更新闪存、并删除/添加了两者中的异常。 不起作用。 仅限白屏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Wanda。 有更新吗? 今天仍然没有快乐。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到了您看到的内容... 现在还在研究、我们希望很快有修复的估计时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很好。  谢谢 Wanda!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WEBENCH 有源滤波器设计器的电气仿真现已开始工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wanda、
    非常感谢您的支持-它是有效的!