This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CSD16301Q2:提供任何未加密模型

Guru**** 2581085 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CSD16301Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/589268/tina-spice-csd16301q2-any-un-encrypted-models-available

器件型号:CSD16301Q2
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、团队、

但愿你一切顺利。 请参阅下面的客户问题:

是否可以为 CSD16301Q2获取未加密模型、以便我们使用这些模型、以便将其导入到仿真程序中。

如果可以提供、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randhir、

    看起来 Britt 已离线响应您。 我将关闭这个。