This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5116:使用 LM5116的收敛问题具有负升压

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/589255/tina-spice-lm5116-convergence-issue-using-lm5116-has-a-negative-boost

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

为同事发布。 LM5116的瞬态 TINA 模型是否支持负升压应用? 在使用网络中提供的 Tina 模型进行仿真时、我们遇到收敛错误。

谢谢、

不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nate、

    请共享 TSC 文件、我们可以将其签出。