This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS3091:奇怪的瞬态仿真结果

Guru**** 2579625 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/588956/tina-spice-ths3091-strange-transient-simulation-results

器件型号:THS3091
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我们通过 TINA-TI 参考设计获得了以下奇怪的瞬态响应:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    我怀疑仿真步长在输出波形边沿过大。

    在与基准电路的活动 TINA 会话中、请选择 Analysis/Set Analysis Parameters
    单击窗口右下角的手指图标、然后选择查看全部
    这将允许显示所有 TINA 仿真/分析参数

    向下滚动到参数 TR 最长时间步长。 此参数的默认设置为10G
    这使得 TINA 能够在仿真期间自适应调整瞬态时间步长、并且不会对 时间步长的最大值施加任何有用的限制。

    如果仿真中的设置为10G、请将其更改为一个小值、以便在合理的时间内完成仿真。
    我使用了1n、默认仿真运行迅速、似乎解决了问题。

    请尝试仿真、看看它是否解决了问题。
    如果确实如此、那么问题是 TINA 在方波的平坦部分增加了步长、并且在遇到上升沿或下降沿时没有足够快地减小步长。 这导致了沿处的跟踪误差。

    如果无法解决问题、请告诉我、我们可以查找其他根本原因。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John