This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:pMOSFET (4端口)收敛错误

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/586978/tina-spice-pmosfet-4-port-convergence-error

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试使用4端口 MOSFET 模拟施密特触发缓冲器。  我已经能够使 MOSFET 正常工作、但当我将它们连接在一起以使用 ST 缓冲器时、会出现收敛错误。  可以帮帮我吗?

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/TINA_5F00_LogicSTBuffer.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    尝试在 Analysis 参数中将分流电容设置为1p (Analysis -> Set Analysis Parameters...):

    您的仿真应在更改后正确运行。