This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00121:PMP7647演示板和 CAD 文件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/588941/tida-00121-pmp7647-demo-board-and-cad-files

器件型号:TIDA-00121

您好!

我们正在考虑参考 TIDA-00121以了解我们的太阳能街灯项目。 我们可以从何处购买演示板? 我们可以获得 PCB CAD 文件和 MCU 源代码吗?

谢谢、

Bolin Qu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bolin Qu、

    此参考设计不可购买。 但是、设计页面中提供了制造文件。

    CAD 和源代码文件将由当前拥有此设计的团队提供。 我已将此请求转交给他们。

    此致、

    Salil