This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00484:RTC 复位

Guru**** 2586455 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/588354/tida-00484-rtc-reset

器件型号:TIDA-00484
主题中讨论的其他器件:CC1310

在该套件中、CC1310的电源被切断、从而复位 RTC。 在这种情况下、您对如何使用计时器来保持 RTC 的精确性有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您完全关闭 CC1310、则无法保持 RTC 值。