This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55340:tps55340

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/587969/webench-tools-tps55340-tps55340

器件型号:TPS55340

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

是否有人知道如何使导出的 Eagle 文件正常工作? 我得到一个.zip 文件、但没有打开任何文件。 如果能做到这一点并加快 我购买器件的速度、我认为这是一个很好的节省时间的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您使用 TI 的 WEBENCH 工具提供的支持。

    您可以在此处分享 WEBENCH 设计或发布压缩文件、以便我可以查看您的设计。

    BTW、包含在压缩文件中、有一个 readme.txt 文件包含有关如何导入原理图/库/PCB 的说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重复的帖子... 问题已解决。