This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DS16EV5110A:仿真模型

Guru**** 2581585 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DS16EV5110A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/588324/tina-spice-ds16ev5110a-simulation-model

器件型号:DS16EV5110A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好:

  我想使用 ds16ev5110a 模拟完整的信号链、您能不能为我提供 ibis 模型还是 spice 模型?

  非常感谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yifan、

    您希望使用 DS16EV5110A 模型进行何种仿真和获得何种结果?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我们的项目是使用 ds16ev5110a 从 CAT5以太网电缆恢复250Mbps 信号、我们在输出上遇到一些毛刺脉冲、接下来、我们希望使用 ANSYS sibwave 和设计器模拟整个数据链、因此宜必思模型是最佳选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yifan、
    感谢你的答复。
    我们没有适用于该器件的 IBIS 模型。
    作为一种权变措施、我寻找了一款采用 IBIS 模型的类似器件、但运气不佳。
    如果 ds16ev5110a IBIS 模型是必备器件、请通过您当地的 TI 销售代表提交申请。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    感谢您的建议。
    请告诉我您是否有任何 ibis 组件的输入结构与 ds16ev5110a 类似? 在这种情况下,我们至少可以获得链的正确负载。
    此致!
    Yifan