This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55340:xxxxxxxxxxx

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/588353/webench-tools-tps55340-xxxxxxxxxxx

器件型号:TPS55340

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

不确定是否已发布。 我在 webench 中进行了升压转换器设计。 我尝试将设计与 Eagle 符号/封装/器件库一起导出。 它看起来像是它想工作的样子。 我无法打开 Eagle 侧的文件。  任何人都很幸运。 尝试打开.sch 文件时出现此错误

错误:

第1行、第28864列:标记中的属性"pad"无效/缺失

如果我尝试使用库、我会得到此错误。

正在加载 O:/Engineering/Eagle/lbr/April20/2017-04-11_06-27-15.lbr ...

错误:

第1行、第1列:需要开始标记。

任何帮助都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    感谢您提出问题。 您昨天在 e2e.ti.com/.../587969上发布了一个类似的问题。 我们集团的 Howard 回答了更多信息的要求。 您能向他提供这些信息来帮助他进行调试吗?

    谢谢、

    苏里南人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    听起来设计 BOM 中存在错误的组件映射。 二极管封装可能会出现问题。 您能否在 WEBENCH 工具中使用选择替代组件功能并为二极管选择不同的封装、然后再次测试原理图导入?

    正如苏里南所说的、我确实从昨天的帖子中请求您提供设计信息。 如果您希望我调试该问题、请在此处分享设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、
    我的设计就在这里
    webench.ti.com/.../SD2.cgi。

    我不熟悉 Webench。 我看到共享设计、但看起来需要电子邮件。 我尝试回复我收到的电子邮件通知、但似乎是退回、因为我没有回复电子邮件的权限?? 如果您进入 Web 工作台并使用3-5-3.7vdcin、15Vdc@1安培、则只能使用一个器件来实现该目的。 TSP55340RTER。 如果您运行的是我尝试导出的唯一器件、您将获得该设计。 我想知道您是如何知道哪个器件的、因为报告的错误似乎没有指出任何内容。 此外、导出的文件的命名约定也很奇怪、是否有任何有关这意味着什么的信息> Eagle 需要.sch、.PCB、LBR。 我在名称的正文中看到这些、但后缀是奇数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    感谢您分享设计。 我能够找到 SDRD10200TR 二极管的问题。 它看起来有错误的引脚映射、Eagle 对此问题很敏感。 我将进行更正、并希望在一天或两天内发布此修复。

    如何判断哪个组件? Eagle 提供了 XML 文件中错误的行/列位置的错误。 在 Notepad++中打开.sch 文件、并以如下所示的更可读格式转换 XML 文件、我可以确定哪个组件导致了问题...














    "="">www.smc-diodes.com/.../SBRD10200%20N1314%20REV.-.pdf" constant="no"/>













    文件命名方案? 是的、我同意、但这是我们工具的一个限制。 此外、还有一个更大的问题、即不允许用户将设计导出为项目、这样就可以更轻松地使用原理图和 PCB 之间的公共库。

    如果您需要直接与我联系、请随时发送电子邮件至:howard.chen@ti.com