This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA335:OPA335

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA335, LMP2022, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/587665/tina-spice-opa335-opa335

器件型号:OPA335
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMP2022OPA333

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

OPA335的 SPICE 模型必须有一些错误。

我构建了一个基准电压为1.5V 的简单单电源差分放大器。

OPA539的+和-之间的电压差约为9mV。

输出的偏置电压约为1.77V。

我将替换为 OPA333和 LMP2022。 结果是正确的。

请检查 OPA335的 SPICE 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您使用的 TINA 电路上传到此线程。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OPA335.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OPA335模型中的 VOS 看起来比数据表中所示的高。
    LMP2022模型的 VOS 非常接近数据表的典型值。
    这说明了您看到的不同之处。
    如果您需要更新的 OPA335模型、请联系您当地的 TI 销售代表、他们可以提交模型请求。
    此致、
    John