This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180的效率变化

Guru**** 2758085 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/587775/efficiency-variation-of-ucc28180

主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28019

我对 UCC28180有疑问。

我们的客户担心 轻负载时的频率变化(脉冲跳跃)。

我们的客户使用 UCC28019并参考随附的文档来降低频率变化(脉冲跳跃)的影响。

客户表示可以降低频率变化(脉冲跳跃)的影响。

问题。

如果我们想 减小 UCC28180频率变化(脉冲跳跃)的影响、

我们是否可以使用与 UCC28019相关的附加文档相同的方法?

此致、

e2e.ti.com/.../Optimizing-the-UCC28019A-to-Avoid-Audible-Noise.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    我已将您的问题转交给一位知识渊博的 AE、他应尽快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    是的、您可以在 UCC28180上使用相同的方法。

    此致、

    Bosheng