This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH 电源设计器:TPS54340和 TPS54560之间的结果不同

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560, TPS54340, TPS54540, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/586796/webench-tools-webench-power-designer-different-result-between-tps54340-and-tps54560

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS54560TPS54340TPS54540TPS54360

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们采用 WEBENCH 的 TPS54340和 TPS54560进行设计。

输入电压:32V 至40V
输出电压:24V
输出电流:3.3A
TA:60°C

 TPS54340 和 TPS54560的器件特性几乎相同。 但是、WEBENCH 结果是不同的。
我们可以使用 TPS54560进行设计、但无法使用 TPS54340进行设计、因为 IC Tj 超过150摄氏度。
为什么会出现这些差异?

我们的客户正在考虑使用 TPS54340 或 TPS54560
我们应该  从 WEBENCH 结果中选择 TPS54560吗? 您认为我们可以在  输出为高功率的条件下使用 TPS54560来实现上述目的吗?


此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    有人能回答这个帖子吗?
    请告诉我 TPS54340和 TPS54560之间 WEBENCH 结果不同的原因。
    仿真模型是否有差异?


    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    非常感谢您提请 我们注意 TPS54340和 TPS54560之间的这种差异。 我们正在研究这一问题、并将在您发现原因并解决问题时再次与您讨论。

    此致、

    弗洛拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗洛拉斯-圣

    感谢您的回答。
    我们希望尽快获取信息、因为我们的客户必须选择器件。

    我们想知道 TPS54340/60和 TPS54540/60的内部效率是否存在任何差异。
    如果没有、我认为仿真模型存在一些差异。

    最好的 Regads
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    仔细查看您报告的差异后、我们发现 TPS54560型号适合各种测试条件、TPS54340型号需要改进。 TPS54340模型更改将在几天内发布。

    此致、

    弗洛拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗洛拉斯-圣

    感谢你的答复。
    TPS54340的热性能是否与 TPS54560相同?

    如果是这样、我希望 TPS54360模型也得到改进。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San

     TPS54340和 TPS54360的固定型号 已投入生产。

    只要 TPS54340和 TPS54560使用相同的组件和测试条件、它们就具有相同的热性能。

    请告知我们这些车型的任何其他差异。

    此致、

    弗洛拉