This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TL5002:TL5002 Spice 模型

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/587539/tina-spice-tl5002-tl5002-spice-model

器件型号:TL5002
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

教授正在寻找 TL5002 (或其他电压跟踪终端稳压器)的 SPICE 模型、以便在 OrCAD Capture 中进行仿真。 有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢你。

考乌什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试此链接:

    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢你的答复。

    我正在寻找 Orcad Capture 的 SPICE 模型、但在您提到的链接中找不到。 请告诉我更多详细信息吗?
    谢谢你
    考乌什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该模型适用于 TINA-TI。 这是一个您可以从 TI 下载的免费仿真程序。 它与 pspice 类似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我尝试在 TINA-TI SPICE 模型集合中找到该模型(使用以下链接)、但在列表中找不到该模型。

    www.ti.com/.../midlevel.tsp

    谢谢你。
    考乌什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我提供的链接似乎仅适用于 TINA-TI 程序。 我不知道他们为什么将该链接放在该文件夹中。 我认为 TL5002可能没有任何可用的型号。 它是一个非常基本的器件。 我不应太难为您构建自己的模型。 如果您能告诉我您的业务案例、我可能会向我们的建模团队申请模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我正在从事一个电力电子项目((48V->12V/40A)非隔离式降压转换器)。该项目是一款具有低功率损耗的高级直流/直流转换器的评估板。 我的项目中需要一个电压生成器作为 TL5002 (或任何高性能 PWM 电压生成器)、要在 Orcad Capture 中模拟我的项目、我需要该 PWM 电压生成器的 SPICE 模型。 如您所知、TI 网站上未提供 SPICE 模型。 请、您能否将此 SPICE 模型发送给我用于 OrCAD 捕获仿真。
    提前感谢。

    此致。

    AJOUHY Ayoub

    电力电子、直流/直流研究人员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、这些请求会根据业务案例进行优先级排序。 如果您不想在线分享详细信息、可以直接通过 j (dash) tucker (at) ti (dot) com 与我联系。