This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CSD15380F3:SPICE 语法问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/587274/tina-spice-csd15380f3-spice-syntax-problem

器件型号:CSD15380F3
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我尝试使用以下参数来模拟子电路

.Param Rs=0.01
param Rst=-1.25E-3.
.param rm=44
param T0=25、RT=900、K=1000U
param Rmt=rm*(1+Rst*(TEMP-T0))
.param e=1.46 EGT=-3.8e-4
param se=1.03 set=-5.14E-3
.param ITH=2.0E-3 IoT=1.1E-4
param EGV=eg+(TEMP-T0)*EGT

LTSpice 接受这些行、TINA 不接受。

第5行错误;.param Rmt=rm*(1+Rst*(TEMP-T0))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey、

    请共享您的 TSC 文件、以便我们可以查看它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际模式是与其他公司签订的 NDA。
    这是我觉得很舒服的分享部分
    SUBCKT VCSEL 350um2mmcos 和 KA Oou GNO TOU GNT

    .Param Rs=0.01
    param Rst=-1.25E-3.
    .param rm=44
    param T0=25、RT=900、K=1000U
    param Rmt=rm*(1+Rst*(TEMP-T0))
    ****输入电路*****
    *

    行 Rmt 失败

    .end
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey、

    TINA-TI 中的故障消息到底是什么。 如果不实际查看 TSC、就很难对此发表评论。 您能否使用没有原始模型的相同语法生成简化的 TSC 文件?

    要尝试的一件事是将 RT 和 K 的3个参数拆分为不同的行。 此外、TEMP 是由模型定义的变量还是仿真器中的 TEMP 变量?