This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00817:Gerber 文件问题

Guru**** 2584135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/586051/tida-00817-gerber-file-issue

器件型号:TIDA-00817

您好!

我们希望针对我们的应用之一测试 TIDA-00817。 我们从网站上下载了光绘和其他文件数据、并将其提供给我们的 PCB 设计器。

我们在随附的工作表中发现了一些问题。 请支持解决此问题

e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_00817_2D00_Remark.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题在几天前已通过电子邮件得到解答。 网站上的文件正在更新、也通过电子邮件提供。