This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022:变压器问题?

Guru**** 2581765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/587200/webench-tools-lm5022-transformers-problems

器件型号:LM5022

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 Sirs:

我使用部件 LM5022的 WEBENCHRegistered设计器设计输入电压范围为10–60V、输出电压为12V 且最大值的隔离式电源 输出电流1.5A。WEBENCHRegistered设计器为我提供两个商用变压器:Wurth Elektronik 749196521和 Coiltronics VPH5-0083-R 我感到非常困惑、因为在我看来、这两个变压器在这个应用中都非常弱。

如果驱动所有绕组、Wurth Elektronik 749196521的饱和电流基准仅为1.73A。 在我们的案例中、6个绕组中只有3个以重负载驱动。 我可以假设饱和电流等于3.46 A。 但是、我看到第一部分 IRMS 13.2安培的属性、这远远超过了它!

Coiltronics VPH5-0083-R 也是如此 如果所有绕组都被驱动、则 Coiltronics VPH5-0083-R 的饱和电流基极仅为1.96A、I_RMS (基极)为1.7A。 在我们的案例中、6个绕组中只有3个以重负载驱动。 可以假设饱和电流等于3.92A、I_ RMS (base) 3.4A。但我可以看到、器件 T1的初级 IRMS = 11.7A、但这要远不止此!

你能不能解释一下这些矛盾。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kirill:

    感谢您与我们联系。 请让我们留出一天时间来了解这一点、然后返回给您。

    此致、

    Pavani