This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00978:评估

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00978

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/587254/tida-00978-evaluation

器件型号:TIDA-00978

大家好、我正在尝试评估 TIDA-00978 EVB。 根据参考手册、我已经为 Test_mode 设置了连接。 我无法检测到来自输出引脚的任何信号。

对于实验、我已经从 AWG (500mV 峰峰值)生成了一个正弦波。

我已连接1.58V 的三通偏置(Vin1+Vin2/2)来偏移正弦波、并将其连接到 EVB (Test_IN)。

当 CTRL=GND、Vs=3.3V 和 Test_SD=3.3V 并且还在六角槽上为电路板加电时、我已将输出连接到 Tektronix DPO 示波器。 我找不到任何信号。

首先、是从 AWG 通过偏置 TEE 到 EVB 的连接。 这是正确的方式吗? 很明显、EVB 中有输入、但我不确定为什么没有任何信号输出。  

我非常感谢您的任何帮助/建议。

-Rakesh。