This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS25944a:TPS25944A PSPICE 模型 IMON 输出不工作

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS25944A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/587131/tina-spice-tps25944a-tps25944a-pspice-model-imon-output-not-working

器件型号:TPS25944A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

TPS25944A PSPICE 模型 IMON 输出似乎不起作用。  无论连接什么电阻器、输出看起来都是 UV 而不是 uA。  我的理解是、引脚在被监控的每安培电流中的输出应该为52uA。  输出似乎是52uV/A (认为 PSPICE 模型中可能存在错误)。  还有人对此有问题吗?  该波形看起来按预期跟踪电流、并且在各种电阻器中具有恒定电压。  猜 PSPICE 模型具有电压输出而不是电流输出。  TI 请查看该模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kellee、

    您的猜测是正确的(我们应该已经使用了电流源、但在那里意外使用了电压源)。 我们将有人查看并修复它。 感谢您指出这一点。