This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC24610:查找 Spice 模型

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/586167/tina-spice-ucc24610-looking-for-spice-model

器件型号:UCC24610
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我对使用 UCC24610运行仿真感兴趣,我想问,如何找到 UCC24610的 SPICE 模型?  

我访问了 TI 网站上的 UCC24610网页、"tools & software"选项卡下没有 SPICE 模型部分。

请告诉我如何才能获得 SPICE 模型。

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我想知道,由于 TI 网站上没有上传 UCC24610 SPICE 模型,这是否意味着无法获取该模型?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    目前、我们不打算为 UCC24610发布 SPICE 模型。 您可以在以下链接中找到所有可用的 SPICE 模型供您参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢