This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00978:TIDA-00978测试模式评估

Guru**** 2767755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/586828/tida-00978-tida-00978-testmode-evaluation

器件型号:TIDA-00978
主题中讨论的其他器件:OPA857

您好!

我正在评估 TIDA 00978 模块。 现在、我要为此 EVB 设置测试模式。 Tektronix AWG 生成的正弦波(100KHz、500mV 峰峰值)通过三通偏置发送、然后发送到放大器的输入端。 根据测试模式要求、我设置了 CTRL 和 Test_SD 电压。 为了加电、还连接了 EVB 3.3V 和 GND 端子。

我在示波器中找不到任何信号。 对于 CTRL=>接地、我期望增益大约为5K。 由于我无法在示波器上找到所需的信号(来自两个输出)、因此我不确定连接是否很少。 EVB 文档提到了不同的测试模式。 但是、原理图显示了一些连接到 Vcc 和 GND 的引脚。 我不确定它们是否必须与 CTRL 和 Test_SD 一起连接。

例如、在 J6上、有 Vcc 和 GND 引脚。 是否需要在测试模式下与 CTRL 一起连接。 引用 TEST_MODE 的图不包含有关这些引脚的信息。

同样、J5的 Vcc 和 GND 以及 J4的 Vcc。 它们是否必须连接到各自的指定位置、还是仅连接图中所示的引脚(文档:用于扩展 OPA857互阻抗带宽的参考设计)

EVB 不包含任何显示其状态的指示器、无论它是打开还是关闭。 我在 ESD 保护下谨慎处理它。 如何检查是否存在任何故障/损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我在示波器上从 EVB 找不到任何输入信号的信号迹线。 我已按照所附图中所示的设置进行了操作。 首先、我不确定 EVB 是否正常工作。

    其次、尽管尝试了所有可能的引脚上的连接、但我无法获得信号。 我已经在4个引脚(2个插座和 CTRL、Test_SD)上进行了连接测试。 我还尝试了 J6和 J4上的连接。 但仍然无法获得任何信号输出。