This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:使用 TINA 仿真触发器模型

Guru**** 2902540 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74HC574, SN74LV574A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/586943/tina-spice-simulate-flip-flop-model-with-tina

主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74HC574SN74LV574A

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想使用 TINA 来模拟 D 触发器(如 SN74HC574)、但我在 TI 网站上找不到该模型。

是否可以在 TINA 中实现 D 触发器模型?

如果没有,是否有其他模拟器可以执行此作业?

感谢您的帮助、祝您愉快、

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    要申请 SN74HC574的 Spice 模型、请联系您当地的 TI 销售代表或现场工程师、他们可以为您提交模型请求。

    TI 网站上提供的免费版 TINA 没有内置 的 D 触发器模型。
    TINA 供应商- DesignSoft - 提供具有 D 触发器模型的 TINA 版本。
    您可以与他们一起查看这些仿真器是否符合您的需求。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您的快速回答。
    TI 网站上直接提供了任何其他适用于 TINA 的 SPICE 模型吗?
    我找到了一个替代器件:SN74LV574A、它也是一个 D 触发器。

    有一个模型(请查看以下内容)
    标题类别类型大小(KB)日期视图
    SN74LV574A IBIS 模型(修订版 B)IBIS 模型(多个文件)2003年5月15日8次访问

    链路似乎不再工作。 是否可以在 TINA 中使用此模型?

    非常感谢您的支持、

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、
    遗憾的是、TINA 不支持 IBIS 模型。
    IBIS 模型是器件输入和输出引脚的行为模型。 它们与 Spice 仿真器不兼容。

    我们传统上不提供数字器件的 Spice 模型、因为 Spice 在核心是模拟仿真器、它不是用于数字仿真的高效工具。
    尽管如此、过去也有一些例外、因此要申请模型、请联系您当地的 TI 销售代表或现场工程师、他们可以代表您提交模型请求。
    此致、
    John