This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS57114-Q1:WEBENCH 上的开关频率

Guru**** 2581195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/586571/webench-tools-tps57114-q1-switching-frequency-on-the-webench

器件型号:TPS57114-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

如何更改 WEBENCH 上的开关频率设置?

虽然以前屏幕左侧有窗口可以更改它、但现在它的窗口没有变化。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、
    当您查看 WEBENCH 电源设计摘要视图时、请查看页面左侧。 在频率设置之前的位置、现在应该有一个指向"使用高级选项>>"的链接。 单击该链接。 这里提供了频率控制以及用于设置设计的其他选项。

    要更改目标频率、请单击"User Preferred Frequency (用户首选频率)"框。 然后在频率框中、输入所需的频率。 电路计算器会将开关频率调整为尽可能接近您所需的值、同时使 IC 保持在其最高温度下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanda-San、

    感谢您的回答。

    我可以更改 fsw 设置。

    我还有一个问题。

    在 以下情况下无法执行仿真。

    VinMin :3V、VinMax :3.4V Vout   :1.21V Iout   :3.99A Fsw    :2MHz

    这是为什么?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、
    我们将对此进行探讨。