This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74AVC4T245-Q1:IBIS 文件要求

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74AVC4T245-Q1, SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/586891/tina-spice-sn74avc4t245-q1-ibis-file-requirement

器件型号:SN74AVC4T245-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74AVC4T245

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/其他模型和仿真工具/

您好!
我需要 IBIS 文件作为器件型号、请帮我处理相同的问题。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh、

     我们没有针对 SN74AVC4T245-Q1的专用模型。
     我们确实有一个适用于 SN74AVC4T245的 IBIS 模型、该模型可从 TI 网站上获取。
    该模型的 URL 为: www.ti.com/.../toolssoftware
    下载链接位于页面底部附近。

    您还可以从 SpiceRack Device Model (SpiceRack 设备型号)搜索页面中的 URL 进行调查和下载模型:
    webench.ti.com/.../

    感谢您关注 TI 产品。

    此致、
    John