This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS2814:PSpice 而不是 TINA

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS2814, TPS2811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/586728/tina-spice-tps2814-pspice-instead-of-tina

器件型号:TPS2814
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS2811

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您可以找到 TPS2814的 PSpice 模型吗?

 

我不想使用 TINA-TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳拉

    我们没有适用于 TPS2814的模型。 该系列中唯一提供 SPICE 模型的器件是 TPS2811。 如果您需要具有 PSpice 模型可用的其他驱动程序、请单击下面的链接以查看所有可用模型。 然后、您可以按产品系列进行筛选、也可以使用搜索框按"PSpice"进行筛选。