This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54340:IC PD 值和 ThetaJA 值

Guru**** 2457470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/586574/webench-tools-tps54340-ic-pd-value-and-thetaja-value

器件型号:TPS54340

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

让我来询问一下 WEBENCH 上的 TPS54340 IC PD 和 ThetaJA 值。

使用条件如下所示、
输入电压:32V 至40V
输出电压:24V
输出电流:3.3A
TA:56°C (实际上、我们想要设置60°C、但我们设置56°C、因为 IC Tj 在60°C 设置下超过150°C。)

因此、IC PD 的功率为3.6W、而在40V 输入电压下、ThetaJA 为26摄氏度/瓦。

根据 TPS54340数据表的功率耗散计算、我认为 IC PD 在92 m Ω RDS 条件下为1.354W、在190 m Ω RDS 条件下为1.994W。
为什么 WEBENCH IC PD 值与数据表计算值之间存在差异? 哪一项是更精确的值?

数据表中的 ThetaJA 值为42°C/W 为什么 WEBENCH 值为26摄氏度/瓦?
如何获得 WEBENCH 值?


最后、您认为我们可以将 TPS54340用于此使用条件吗?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasaki-San:

    TPS54340 模型中使用的 Rdson 也考虑了温度系数。

    对其他模型参数进行微调、以更好地适应测量数据。 因此,您可以预期数据表的简单计算与 WEBENCH 更复杂的模型之间会有一些差异。

    该模型中使用的26°C/W 的 ThetaJA 值非常适合 TPS54340 EVM 板。 ThetaJA 取决于层数、厚度等

    此致、

    弗洛拉