This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:电源设计的 Webench 反馈电阻器值选择似乎稍有不同

Guru**** 2941120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/586147/webench-tools-webench-feedback-resistor-value-selection-for-power-supply-designs-seems-to-be-slightly-off

主题中讨论的其他器件:TPS53319

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Webench 工具似乎在电源设计中选择的反馈电阻与理想值稍有偏离、从而导致低于所需的输出电压。 例如、在基于 TPS53319器件的1.0V/8A 电源设计中、Webench 建议的电阻器为 Rfbt =6.04K 和 Rfbb=10K。 由于 TPS53319的 Vref = 0.6V、因此产生的电压将为0.9624V、这非常低、尤其是对于通常需要+/-3%或更高精度的 FPGA 电源。 更好的选择是6.65K 和10K、从而产生0.999V 的输出电压。

这是软件错误、还是我刚刚错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anushavan:

    由于电感器上的纹波注入电路、FB 电压将会产生一定的影响。 已对 FB 电阻器进行了调整、以将其考虑在内。 我将与您分享一个设计通过稳态仿真运行、您可以看到输出电压确实为1V、而不是0.96V。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nikhil、这就是它的原因。 我想、重要的是使仿真电路尽可能接近实际电路板设计、否则这些电阻器可能需要在稍后进行一些调整。